This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:内部基准电压异常

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028009/dac60508-internal-reference-voltage-abnormal

器件型号:DAC60508

大家好、

DAC60508ZRTET 内部基准电压为2.38V。  导致这种异常的原因是什么?  详情如下

使用 DAC60508ZRTET 输出0~5V 电压、电路作为输出。

内部基准默认为2.5V、DMM 在某些芯片的 PIN1 (REF)上测量2.5V (约2.496V)、但在2.38V 时测量 VREF。

3.将 C903 (1uF)更改为470nF 或2.2uF、PIN1上的电压不变(也是2.38V)

客户进一步提供以下信息

DAC60508上电、1 μ s 后、直接在2.38V 电压下测试内部 REF

2、VDD 和 VIO 电源正常、异常 IC 和正常 IC 电源电压相同

3、异常 IC 和正常 IC 是相同的 SCH 和 PCB、也是相同的电路板批次

4 μ s、验证后、REF 电压异常与 IC 有关

5、IC 源为 TI、订单号为 T01588225

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享接地方案的原理图部分? 我想知道您如何将器件的接地端连接到驱动 DAC 的器件。 DAC 的 VDD 电源也是什么?

    此致、

    AK