This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:新的 ADS4249EVM 异常、CDCE72010发热很高

Guru**** 2899790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249EVM, CDCE72010, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024039/ads4249evm-new-ads4249evm-is-abnormal-and-the-cdce72010-is-very-hot

器件型号:ADS4249EVM
主题中讨论的其他器件: CDCE72010ADS4249

大家好、我在 TI 购物中心购买了 ads4249evm、订单号为 t0512046。 上电时发现 cdc72010非常热、无法识别 USB 连接(ADS42xxx SPI GUI (修订版 B)和 CDC72010 GUI)。 显示的测量值+ 5V 为5.2V、+ 1.8va 和+ 1.8vd 为1.7V、+ 3.3V_CLK 显示3.23v、电压正常。 如何解决问题。 跳线出厂时已设置好、并已通过用户手册进行检查。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guuntao、

    上电后、您能为我提供 EVM 的电流消耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guuntao、

    您能否下载并安装程序 FT_Prog 并验证 FTDI 芯片是否被 PC 识别为 ADS4249EVM

    如果产品说明未显示 ADS4249EVM、则必须重新编程 FTDI 芯片。 相关说明如下所示。

    首先、打开 FT Prog 并按下放大镜以扫描已连接的设备。 如果连接了多个器件、请断开除 ADS4249EVM 之外的所有器件。 这将确保仅写入正确的 EVM。

    右键单击 FT EEPROM 并选择 Apply Template -> From File (应用模板->从文件)、然后浏览至 ADS42xx_FTDI_Template.xml  文件。 应将其附在此处:

    e2e.ti.com/.../4846.ADS42xx_5F00_FTDI_5F00_Template.xml

    程序将显示 一条消息、说明模板已成功应用。 您将注意到产品描述:将更改为 ADS4249EVM。

    然后、首先按下照明螺栓图标、按照下图进行操作。 确保在器件列表中仅选中了1个器件、并将产品说明标记为 ADS4249EVM。 如果在下面编号为3的框中有一个复选框、请取消勾选此复选框、因为我们不对空白器件进行编程。 最后、按"编程"按钮并等待此操作完成。

    编程完成后、请拔下 USB 电缆、关闭 FT Prog、重新连接 USB 电缆、然后重新打开 FT 程序 器件说明现在应显示 ADS4249EVM。 验证后、FTDI 编程完成。 您可以关闭 FT 程序 请验证 GUI 中的状态 LED 是否变为绿色。

    谢谢、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有用于测试电流的工具。 此外、CDCE72010上电后的温度过高、我的手长时间无法触摸。 这应该是异常的。 J14为开路、CDCE72010应正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当我通过 GUI 设置发送参数并再次读取参数时。 参数不会更新。 这是正常的吗?
    发送操作
    读取操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试使用数字可调电源 IT6720为 EVM 供电时、设置5V 输出、电流限制为0.2A、短路 J14、输出电流为0.075A、然后开路 J14、输出电流达到0.2A、电压降至3.64v、 和 CDCE72010加热器。

    Set the power out put

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guuntao、

    我们在实验室的 EVM 上遇到类似的问题(CDC 变得太热而无法触摸)。 CDC 断电后、电流消耗约为75mA @ 5V。 当我们打开 J14时、我们看到电流上升到大约780mA @ 5V。 您是否可以将 电流限制提高到800mA、并在 J14打开的情况下报告该值? 我相信从5V 降至3.6V 的电压降是由于达到设定的电流限值。

    再次检查、如果在 GUI 上切换了复位、断电或待机模式、电流会下降到较低的值还是保持不变? 使用这些按钮是验证 SPI 通信是否正常工作的好方法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用 CDCE72010 GUI SPI 设置参数吗? 我尝试过、无法连接。  此外、CDC 热量如此之高、我是否需要添加散热器来冷却?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,,我发现 CDC  工作“温度范围(C)-40到85”。这种高温现在是否正常? 外围电路是否会导致 CDC 发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ads4249 GUI 控制正常。 我 将 电流限制提高到800mA,电流上升到5130mA @ 5V 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guuntao、

    我正在与我们的时钟团队就这个问题进行核实。 请等待我们的答复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guuntao、

    很抱歉耽误你的回答。 高温是由于 CDCE72010 是一款高功耗器件、并且此范围内的工作温度对于该器件是正常的。 此 EVM 接受大约550mA 的电流消耗、这是正常现象。  您能否确认您能够使用此 EVM 并借助外部时钟成功配置和采集数据?

    无法使用 CDCE72010特定 GUI 对 CDCE 进行编程。 此 GUI 用于 TICDCE72010EVM (2008年起)、不会连接到 ADS4249EVM。

    遗憾的是、似乎也无法使用 ADS4249EVM GUI 对 CDCE 器件进行编程。 这似乎是对设计人员在创建该零件时的监督。 我随附了 TI 过去作为解决方案提供的独立实用程序。 FTDI 图形发生器示例 Utility.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢,LabVIEW GUI"FTDI  模式文件路径"选择文件路径在哪里? 压缩包仅包含三个文件"FTDI 图形发生器示例"。 exe“FTDI_ Pattern_ Errors.csv”“FTDI_ Pattern_ Generator.dll”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guuntao、

    为了供将来参考、这些模式文件通常位于 EVM GUI 的安装目录中。  C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\{EVM folder}\Pattern Files

    但是、ADS4249EVM 在此目录中似乎没有模式文件、因此我已经为您从头开始创建了一些模式文件。 所附文件应允许读取/写入 EVM 上的两个器件(ADS4249和 CDCE72010)。

    ADS4249EVM_PatternFiles.zip

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我发现 GUI 无法识别串行端口器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guantao、感谢您展示这些图片。

    我有一个建议是再次尝试、将"FTDI 端口的器件描述"设置为"ADS4249EVM"、看看这是否允许您进行连接? 如果没有、我们可以尝试寻找替代解决方案。 请尝试此操作并告知我们。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以连接到 cdc72010。 现在有两个问题。 第一个寄存器0始终读取0的值。 当我读取寄存器1时、我再次读取寄存器0。 每次读取该值时、该值都是不同的。 我上次读取该值的时间是0

    第二个问题是读取寄存器1和写入寄存器1、但读取的寄存器值保持不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广涛

    写入函数是否成功工作?  为此、请读取 SPI 线路、特别是 SEN、SCLK、SDATA (MOSI)、并验证这些线路是否与数据表中针对任何特定寄存器写入的格式相匹配。 我要问的第二个问题是:这种读取功能是否真的很必要? 此外、您是否能够在 EVM 上配置两个器件并成功采集数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要试一下。