This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9120EVM-PDK:ADS9120EVM-PDK:如何直接连接到 SPI 总线(而不是 PHI 控制器)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9120EVM-PDK, ADS9120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026791/ads9120evm-pdk-ads9120evm-pdk-how-to-connect-directly-to-spi-bus-instead-of-phi-controller

器件型号:ADS9120EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS9120

我需要将 ADS9120EVM-PDK 电路板直接连接到 PIC32MZ SPI 总线。

q) J5的配接连接器是什么?

q)我是否可以将 PIC32MZ 连接到 SPI 总线、作为 PHI 控制器板上的主器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramin、

    PHI 板上使用的 J5匹配连接器为:

    QSH-030-01-L-D-A

    https://www.digikey.com/en/products/detail/samtec-inc/QSH-030-01-L-D-A/1106524

    如果您要连接 PIC32MZ、则卸下并不要使用 PHI 板。  您可以将主机 MCU 直接连接到 ADS9120EVM 板。  您可以通过匹配连接器执行此操作、或者大多数人将导线跳线焊接到与 IO 线路串联的电阻焊盘 R32...R51上。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、由于我在从 Gmail 过渡到新公司电子邮件时遇到延迟回复或关闭此 TT 的问题。

    谢谢 Keith、您很清楚地回答了我的问题。 但是、现在我有一个后续问题:

      问:  在没有 PHI 控制器的情况下、为 ADS9120EVM-PDK 供电的最佳方法是什么?

         我应该在 TP1/TP2上提供5.5V 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramin、

    您将需要由实验室工作台电源提供两个电源电压。  在 TP1 (LDO_IN_5V5)和 TP2 (GND)之间连接+5.5V。  该电源为线性稳压器供电、该稳压器为放大器和基准供电。  您还需要在 TP5 (EVM_DVDD)和 TP2 (GND)之间连接+1.8V 电压。  该电源直接连接到 ADS9120、必须进行良好调节(该电源上的绝对最大电压为2.1V、任何更高的电压、器件可能会损坏)。  请勿将1.8V 电源"热连接"到此引脚。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 ADS9120EVM"不带 PHI "进行固件开发。 可以减小模拟范围。

    我可以使用+5V 电源而不是+5.5V 电源、并从中获得+1.8V 电压吗?

    或者、更好的是、我可以在 PHI 上的哪个位置接入+5.5V 和+1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    如果移除 IO 线路中的0欧姆电阻器、您应该能够使用 PHI 为 ADS9120EVM 供电并连接外部 MCU。

    我建议移除 R32、R34、R35、R37、R40、 和 R47、因为它们是 PHI FPGA 的输出。  然后、您可以在 PHI 连接到 ADS9120EVM 板的同时将外部 MCU 连接到这些电阻器的 PCB 焊盘。

    加电时、PHI 将从 EEPROM 读取信息并为+5.5V 和+1.8V 电源设置适当的电压。  只要通过移除上述电阻器将 PHI 的数字输出与 ADC 数字输入隔离、您就应该能够使其正常工作。

    如果使用外部5V 电源、则可以使用单独的线性稳压器获得+1.8V 电源。  为了使用 PHI 电源、它必须读取 EEPROM、因为它启用电源并根据 EEPROM 信息设置电压电平。

    此致、
    Keith