This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:状态寄存器上的故障通道 A-D 位

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158517/dac8775-fault-channel-a-d-bit-on-status-register

器件型号:DAC8775

您好!

您能否告诉我们状态寄存器(0x0B)上的"故障通道 A-D"位是什么?   我想知道这些位的用途。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas 会尽快为您解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    故障通道 A、B、C 和 D 分别代表4个 DAC 通道的故障位。 它们确定最近哪个 DAC 通道发生了警报事件。

     数据表 中提供了有关特定事件的更多信息。



    谢谢、
    卢卡斯·伯内特