This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC101C081Q:我们是否可以忽略 DAC101C081QISD/NOPB 的 TF (下降时间(最小值))

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC101C081Q
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027667/dac101c081q-can-we-ignore-the-tf-fall-time-min-for-dac101c081qisd-nopb

器件型号:DAC101C081Q

您好~  

我们针对 DAC101C081QISD/NOPB 的 I2C 进行了信号测量。 但它无法满足 DAC101C081QISD/NOPB 要求的 TF 最小值(下降时间)。

在我们检查了 TI 的其他器件(ex.9702)后、可以忽略此规格。 所以... 对于 DAC101C081QISD/NOPB、它必须满足还是可以忽略?

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    不符合 最小下降时间要求 应该对 DAC101C081Q 没有影响。 快速和高速模式的最短上升和下降时间来自 I2C 标准(版本6):

     

    快速和高速器件在 SDA 和 SCL 输入上包含峰值抑制功能。 该 DAC 支持没有最短下降时间 的标准模式、因此在使用快速模式或高速模式时、如果不满足最短下降时间、则该模式应该正常。  

    最棒的
    Katlynne Jones