This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:步骤文件

Guru**** 2914690 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC08DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135059/tsw14j57evm-step-file

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC08DJ3200EVM

尊敬的 TI:

您是否有评估模块 TSW14J57EVM 和 ADC08DJ32000EVM 的步骤文件? 我 能够找到设计文件和所有层、但我无法在 Altium 中加载这些文件并将其导出为步进文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    是否找到或生成步骤文件? 我至少希望得到 ADC08DJ3200EVM 的步骤文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir、

    希望本周能为您提供一些帮助。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir、

    文件已附加。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../TSW14J57_5F00_E.stp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim!
    感谢您提供 TSW 模块的步骤文件。 您也可以发送 ADC08DJ3200EVM 的步骤文件吗? 在线提供的设计文件不是 Altium 格式、因此我无法自己生成。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我刚刚打开了文件、此步骤中的详细信息级别对我来说不足。 您是否有更好的3D 模型? 没有风扇、没有 SMA 连接器、没有 USB、因此不适用于制作3D 打印盒。  

    最棒的

    埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir、

    很抱歉、我们现在可以提供有关此文件的所有内容。 附加了另一个板的文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../HSP001_2D00_005.stp