This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598S:ADC 上的基准电压输出不正确、DB[15:8]引脚不输出数据

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027384/ads8598s-reference-voltage-outputs-on-adc-incorrect-db-15-8-pins-not-outputting-data

器件型号:ADS8598S

您好!

我使用 的是 ads8598S、并且遇到了问题。 我已经尝试过3 个不同的 ads85998、它们都表现出相同的行为;因此、这肯定是我做的不正确的事情。

我已根据数据表进行了设置、配置如下:

  • AVDD = 5V (引脚1、37、38、48)
  • DVDD = 3.3V (引脚23)
  • OS[2:0]= 0
  • PAR/SER/字节 SEL = 0 (并行模式)
  • 范围= 1 (10V 范围)
  • REFSEL = 1 (使用内部基准)
  • RESET = 0 (我用 RESET=1为其加电、然后在0.5秒后更改为0)
  • STBY = 1

首先、我注意 到我没有从 REFOUT、REFCAPA 或 REFCAPB 引脚获得预期的基准电压。  我将其设置如下:

  • REFCAPA 和 REFCAPB 短接在一起;通过一个10uF 电容接地
  • REFGND 引脚43和46 短接至 GND、通过一个10uF 电容器连接至 REFIN/REFOUT (引脚42)
  • REGCAP1至1uF 电容接地
  • 通过一个单独的1uF 电容器将 REGCAP2连接到 GND

通过这些连接、我从 ADC 获得以下电压输出:

  • REFOUT = 2.9V (应为2.5V)
  • REFCAPA、REFCAPB = 4.8V (应为4.0V)

我看到的第二个问题是 DB[15:8]引脚似乎从未脱离三态。  FPGA 始终将其读取为高电平、但如果我在这些通道上施加100kOhm 的负载、则会变为低电平。 100kOhm 电阻器对 DB[7:0]没有影响

但是、DB[7:0]输出看起来运行良好-实际上、如果我将 DB[7:0]作为 MSB、输出代码看起来大致正确!!  

我希望获得一些有关如何解决这些问题的指导;我怀疑不正确的基准电压可能是我问题的根源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进一步检查后、看起来 DB[7:0]以2的补码输出8个 MSB。  唯一的解释可能是芯片以某种方式将其视为字节读取模式。  我在 PAR/SER/BYTE_SEL 引脚上的跳线损坏;更换跳线后、我将在 DB[15:0]上获得输出。  我想我也会检查电缆的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在替换 PAR/SER/字节后、我将从 ADC 获得良好的转换效果。

    但 ADC 上的基准电压输出仍然不正确。  

    • REFOUT = 2.9V (应为2.5V)
    • REFCAPA、REFCAPB = 4.8V (应为4.0V)

    这是否听起来我的电源有问题、或者这里是否还有其他问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好拉曼、

    我对 您的查询完全缺失表示歉意 。  

    您的引脚配置看起来正确、能否与我分享您的原理图? 如果您不想在 E2E 论坛上分享、您可以通过私人消息将其分享给我。

    此致、

    戴尔