请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8588H 您好!
我将此 ADC 用于使用2kHz (+-10%)激励信号的6线 LVDT 接口。 要求非常高 、绝对精度为0.07%
如图55所示。 "三阶 LPF 幅度响应"巴特沃斯低通滤波器显示了 aprox -1dB 的幅度阻尼、以及介于2kHz 和3kHz 之间的非线性度。
1、这是否意味着我的输入信号也被阻尼1dB?
2.如果励磁 f 变为该非线性区域、如何考虑此巴特沃斯 LPF 的非线性?
3.在哪里可以看到2kHz (+-10%)信号幅值上的 ADC 误差? 增益/偏移/非线性误差产生的影响?
提前感谢
此致
Lars