This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:具有 THS4521前端的 ADS1278的增益和偏移校准策略

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158339/ads1278-gain-and-offset-calibration-strategy-for-ads1278-with-ths4521-front-end

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件:THS4521

您好!

我将多个 ADS1278与 THS4521结合使用来进行精密电压差分测量、作为前端差分放大器。 我将在 uC 中获取信号、并通过以太网将其发送到运行 LabVIEW 应用的 PC。 我想定义增益和偏移校准策略。

我在以下 TI 培训文档的第5页中找到了一些文献:

https://training.ti.com/sites/default/files/docs/adcs-understanding-and-calibrating-the-offset-and-gain-for-adc-systems-presentation-quiz.pdf

您是否会在我的设置中建议相同的策略?:

THS4521的全范围输入 为20Vpp (+-10V)、这相当于 ADS1278差分输入的4.63Vpp。 我想知道如何将培训幻灯片5中的方法转换为我的应用。 我应该选择-10V 点作为第一个校准点、10V 点作为第二个校准点吗?或者、例如、我应该使用 0V 和10V?

感谢您的支持、

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    是的、您链接到的过程将很好地校准增益和偏移。

    对于双极输入、您有几个有关如何校准的选项。

    1.在+/-满量程时校准,或在您的情况下在-10V 和+10V 时校准。  这将覆盖整个范围、但由于线性度以及+10V 和-10V 的基准源精度、0V 时可能仍会有一些误差。

    2. 在0V 和+10V 时校准。  您将在0V 和10V 下获得非常精确的测量值、但由于线性度的原因、您可能会在-10V 下看到误差增加。  可以通过短接输入来完成0V 校准、这可提供比基准源电压更好的精度。

    3. 在-10V、0V 和+10V 时校准。  这将在整个输入范围内提供最佳精度、并在0V 时提供非常精确的电平。  但是、这更复杂、需要保留两组校准系数;一组负范围的斜率/偏移系数和另一组正范围的系数。  由于您具有3个校准点、因此该方法还将减少线性误差。

    通常、如果您在0V 时不需要尽可能高的精度、那么我通常会选择第一个选项;在-10V 和+10V 时进行校准。  如果0V 时的精度比满量程误差更重要、则选项2是更好的选择。  但是、如果您希望在整个满标量程范围内校准后获得最佳精度、则选项3可能是最佳方法。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用