This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:直流电气特性的温度系数?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026707/dac39j84-temperature-coefficients-of-dc-electrical-characteristics

器件型号:DAC39J84

TI 代表、

您的 DAC39J84系列器件的修订版 A 数据表注意、直流电气特性的温度系数已删除。 当我们在下游执行额外的调节和放大操作时、我们尤其关注与 DAC 输出电流的温度敏感度相关的任何信息、并且我们的器件预计将在扩展的温度范围内运行。 输出电流相对于器件温度的漂移是一个关键设计参数。

谢谢、此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    让我与团队核实一下、只是为了澄清一下您想要正确了解系数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、这是我们所收集的信息。 但是、该表太小了、我无法列出列中的数字。 此外、它似乎在某些乘法器因子中以 ppm/C 表示 我们是否应该引用 uA/C 为基准值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我尝试另一种上传方式。 请告诉我这是否有帮助。 我已经检查了同一系列中的其他器件、这就是我们为温度系数提供的所有器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Miguel。 我将与我们的 EE 团队核实此信息是否足够。