This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:工业温度等级?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816, TX7516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027390/tx7516-industrial-temperature-grade

器件型号:TX7516
主题中讨论的其他器件:AFE5816

你好。 许多 TI 的 ADC (如16通道 AFE5816)具有工业温度等级(-40...85)、因此我有一个问题:是否计划使用具有工业温度范围的版本 IC 脉冲发生器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 TX7516在选择性披露下共享。

    您能否将您的问题连同 此 E2E 帖子的参考发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com?