This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1254:频率计算器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158310/ads1254-frequency-calculator

器件型号:ADS1254

各位专家:

我们的客户询问我必须在2.4576 MHz 时使用哪种 SCLK? 对于单个输入,我只需要连接 CH1+?

他们尝试使用 ads1254、但读数不稳定、

请告知、

请保持安全。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joselito、

    CLK 和 SCLK 速度与 ADS1254无关、因此 SCLK 速度可达到数据表中定义的最大值

    ADS1254以差分方式测量两个模拟输入(+和-)。 因此、如果要测量 CH1+引脚、则必须向 CH1-引脚提供信号。 否则、如果 CH1-悬空、结果将不稳定

    布莱恩