This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:低频运行

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158134/ads5263-operation-at-lower-frequency

器件型号:ADS5263

大家好、

我们的客户想知道是否可以以低于数据表中指定的最小频率运行 ADS5263?  它们不一定需要满足指定的规格、但只需在  将 ADS5263焊接到新电路板上之前确保其正常工作。

他们 希望能够使用 Arduino 或 Raspberry PI 等预制板读取数字输出、以避免硬件开发、因此理想情况下、例如1MSPS (如果我理解正确、则为8MHz LVDS 时钟)或更低(如果可能)。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    ADS5263支持的最低时钟频率 为10MHz。 这是否足以满足客户需求?  

    恐怕该器件无法支持1MHz 时钟频率。   

    谢谢、

    Karthik