您好!
我在 UC Davis 的一个小组中工作、正在开发一个暗物质检测实验。 我们希望在30–1000MHz 范围内实施6700万通道实时 FFT 处理器。 建议的信号为单色、具有非常高的 Q (~10^6)、并在我们的高分辨率 FFT 中占据大约一个二进制文件。 由于我们建议的信号被深埋在系统噪声中、因此我们通过对多个采集求平均值来利用其单色度 (一年~10^8平均值、约为10 FFTs/sec)。 因此、我们需要非常低的电平杂散、因为它们模仿候选信号。
我们目前正在使用与 ADC 耦合的开源独立 FPGA 板来进行数据采集。 我们在使用此设置时遇到的一个主要问题是、我们看到许多未知来源的杂散、其频率和振幅在时间上不稳定。 我们已对设置进行故障诊断、但未成功、现在正在查看其他 DAQ 选项。
由于候选信号的功耗很低、因此我们需要极低功耗的伪波。 此外、我们希望看到的杂散保持不变。 通过这种方式、我们可以找到可靠地移除它们的方法。
本帖子的其余部分包含有关产品的特定问题、并考虑到此应用。
- 我们怀疑我们的杂散问题的一个根源可能与本德州仪器文档中概述的时钟信号中的杂散有关:
www.ti.com/lit/an/slyt338/slyt338.pdf
是否有 OEM 解决方案可为 ADC 获取干净的时钟信号?
-我们不需要较大的位深,实际上更喜欢稍低的分辨率,因为它产生的数据较少。 我们一直在将8位 ADC 用于概念验证系统。 您认为这是合理的吗?
-我们希望从 ADC 获取数据并将其发送到 PC 上的 GPU 以执行 FFT。 我们如何将系统集成到现有后端? 是否需要软件来执行此操作? 如果有、它可以在 Linux 上运行吗? 我们能否编写自己的脚本以快速获取原始 ADC 数据进行处理?
非常感谢你能抽出时间