This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:使用 ADS1261等 ADC 实现交流电桥斩波的传感器电桥频率是否有最大限制?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027173/ads1261-is-there-a-maximum-limit-on-what-my-transducer-bridge-frequency-can-be-for-implementing-ac-bridge-chopping-using-adcs-such-as-ads1261

器件型号:ADS1261

我找不到任何关于测量量变化的频率(即传感器带宽)与数据表中的交流激励频率相关的讨论。 如果 信号值在交流激励的几个周期内发生变化、这会影响测量精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BC:

    很明显、ADS1261中描述的交流激励特性实际上并不提供交流信号来激励电桥。 相反、ADS1261提供控制信号来控制外部开关以改变激励电压的极性。

    因此、除了控制信号变化的频率(实际上只是 GPIO 引脚从低电平切换为高电平等)之外、本身没有"交流激励频率"。

    如果您需要将这些值与传感器带宽相关联、数据表中的表6和表8分别介绍了实际 ADC 数字滤波器带宽和转换延迟

    布莱恩