This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 的 DOUT 行为随机。

Guru**** 2965370 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027154/the-dout-of-adc-is-behaving-randomly

器件型号:ADS125H02EVM
主题中讨论的其他器件:ADS125H02

您好,

我正在尝试读取 ADS125H02的器件 ID 寄存器。 我看到 DOUT/DRDY_N 随机运行并且工作不正常。 我已将此设计与 KC705评估板集成、并在两者之间使用电平转换器和 ADC 评估板。

我已附上通过 SPI 连接访问 ADC 寄存器的屏幕截图。  

。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您似乎已经问过两次这个问题、所以我将关闭这个主题并在另一个主题中回答。

    布莱恩