请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TX7332 大家好、我们目前正在开发一种新技术、用于评估核反应堆的完整性。 目前、我们使用的技术基于传统超声波、仅包含几个元素。 我们提议的新技术将实现数千个传感器元件、因此我们需要使用多路复用器或 T/R 开关以及脉冲发生器在有源元件和无源元件之间切换。
我之前看 的是 TX7332、它具有令人印象深刻的规格、但它不会直接适用于我们的应用。 重新设计 TX7332是否可行以满足以下要求? 我们非常清楚开发新 IC 所涉及的 NRE 成本。
我们的高级要求:
- 通道数为128
- 无需集成波束形成器
- 需要支持100V 最大输出的脉冲发生器
- IC 必须耐辐射并能够承受~ 300krad/小时的辐射环境。
此致、
Andres Villegas