This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS129x:扩展输入通道的性质。

Guru**** 2767835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1296, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026905/ads1298-ads129x-nature-of-extended-input-channels

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:ADS1296ADS1294

你(们)好。

我正在使用 ADS129x 系列、想了解扩展通道的性质(即 ADS1296和 ADS1294中的 IN7和 IN8以及 ADS1294中的 IN5和 IN6)。 它们是 NC 吗? 它们应该连接到 AVDD 还是保持悬空? 如果有内部开关将它们连接到 Ch1-4 ADC、我们可以将它们用作扩展、那将会非常好。

期待不久的将来再次收听。

此致、

Abbas Mehdi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abbas,

    感谢您发帖。

    如果未使用 ADS1296 (IN7/8)和 ADS1294 (iN5/6/7/8)的不相关通道或任何未使用的通道、则应连接到 AVDD。 这是因为对于器件而言、它们不是真正的 NC。 遗憾的是、无法使用这些引脚将信号内部重新路由至 CH1-4 ADC。

    谢谢

    -TC