This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:四线 PT100 RTD 测量 C

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026633/ads124s08-four-wire-pt100-rtd-measurement-c

器件型号:ADS124S08

您好!

我已针对 ADS124S08进行配置、以进行 四线 PT100 RTD 测量。  RREF 为1K、1%。

我从 "具有低侧基准的四线 PT100 RTD 测量电路"中获得了以下 RRTD 公式

RRTD = RREF•[输出代码/(增益•2^23)]

几个问题-

1) 1) RRTD 是否独立于 IDAC 电流?  1mA/2mA IDAC 电流的输出代码保持不变?

2) 2)我在  RRTD 计算公式中看到 RREF。 RREF 的容差(1%、0.1%)对于 RRTD 的计算值是否真的很重要? 因为容差会因器件电阻器而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    [引用 userid="96672" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026633/ads124s08-four-wire-pt100-rtd-measurement-c ]1) RRTD 是否独立于 IDAC 电流?  1mA/2mA IDAC 电流的输出代码保持不变?[/QUERQ]

    通过比例式测量、IDAC 激励传感器和基准电压、电流值会从传输函数中下降、如图所示。  因此、只要电流源能够提供最小基准电压并且传感器/基准保持 IDAC 合规电压、结果就应该相同。

    [引用 userid="96672" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026633/ads124s08-four-wire-pt100-rtd-measurement-c ]2)我在  RRTD 计算公式中看到了该 RREF。 RREF 的容差(1%、0.1%)对于 RRTD 的计算值是否真的很重要? 因为容差会因器件电阻器而异。[/quot]

    可以校准基准电阻器的初始值。  使用容差更好的电阻器可能会减少或消除校准需求。  但是、温度系数实际上是个问题、因为电阻器可能会发生很大的漂移。  通常、漂移性能会随着容差更小的电阻器而提高。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 、我完成了 ADS124S08功能仿真、其中整合了 IDAC、RRTD、RREF、增益、ADC 输出代码和输出代码到电阻转换。 它按预期工作。   我想在完成仿真时删除我在技术论坛上的问题。  我稍后看到、您已经收到了有关校准、 漂移 等的有用详细信息、

    能够通过  仿真直观显示以下内容-

    1) IDAC 的变化会改变满量程电压(我是说 Vref)。 无论 IDAC 发生何种变化、ADC 的输出代码都保持不变

    2) 2)为了避免校准(零件间差异)、请使用 容差更好的电阻器 Rref。