This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:ADS131M04

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025686/ads131m04-ads131m04

器件型号:ADS131M04

大家好、

对于我们的能量计、我们选择使用此 ADS131M04进行计量测量(用于电流和电压测量)。 我对规格有一些疑问

1.此部件是否具有内置的交流线路过零检测功能? 数据表中的任何位置都未提及该值。 在参考设计中、我还看不到任何用于过零的外部 IC?

是否应 通过连接到外部 MCU 中的软件来处理该问题?

2.该部件是否支持霍尔效应传感器进行电流测量?

3.对于4kSPS 和32kSPS、我对 ENOB 16位有要求? 对于上述数据速率、此部件是否支持16位 ENOB?

4.我需要知道通过共享 SPI 通道将两个 ADS131M04用于多相仪表会发生什么问题? 这是否会影响数据速率或处理延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saisivarajagopal、

    1. 此部件是否具有内置的交流线路过零检测功能? 数据表中的任何位置都未提及该值。 在参考设计中、我还看不到任何用于过零的外部 IC?

    不可以、ADS131M04没有过零检测、因此需要通过外部 MCU 中的软件来处理它

     

    1. 该部件是否支持霍尔效应传感器进行电流测量?

    概括而言、是的、该器件可以支持霍尔效应进行电流测量。 最终、PGA 的输入为高阻抗、将 AINxP 和 AINxN 视为测量电压的差分输入。  

     

    1. 对于4kSPS 和32kSPS、我对 ENOB 16位有要求? 对于上述数据速率、此部件是否支持16位 ENOB?

    根据噪声测量信息部分,我们得到了以下公式和表格。

    我强调了符合您的标准的有效分辨率计算

     

    1. 我需要知道通过共享 SPI 通道将两个 ADS131M04用于多相仪表会发生什么问题? 这是否会影响数据速率或处理延迟?

    使用多个 ADS131M04时不存在固有问题、请查看数据表中标题为"多器件配置"的第9.1.4节。

    被忽略的最常见问题是在下一个 nDRDY 信号之前没有足够快的数据超时(即快于您的数据速率)。 这就转化为更严格的 SCLK 要求和良好的 SCLK 调节。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cole Macias、我还想知道此器件支持的-3dB 带宽。  我需要12kHz 至16Khz 的-3dB 带宽

    抱歉、如果我的问题太愚蠢、我无法在数据表中明确获取信息。  

    请就此向我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Saisivarajagopal、

    不用担心、让我们看看我能否回答您的问题。

    简短答案:

    一般而言、PGA 设计为 在每个 增益设置下都具有平坦的频率响应、因此、无论您是否可以测量12kHz 至16kHz、仅应使用采样率以及数字滤波器响应。 查看图8-1、-2、-3和-4也可以看到滚降。  

    答案很长:

    如需更详细的解释、我看到"-3db 带宽"一词、我假设您是"不会使信号衰减到低于其预期增益-3dB 的带宽"。 请记住、从0dB 到 -3dB 的下降 不是瞬时的、衰减在-3dB 点之前发生。 有些人认为、即使-1dB 甚至-0.1dB 也不是可用 带宽、即使文本书籍 已教授"高达-3dB、或信号功率的一半足以称为可用带宽"。

    尽管如此、PGA 设计为平坦响应、因此-3dB 或-3dB 前滚降不会影响测量的信号。 这并不意味着 PGA 不包含误差(即 PGA 包含误差)、这可以在数据表中的增益和失调电压(即影响整个带宽的直流误差)部分找到。

    剩下的是采样率。 如果采样率为4kSPS 、则无法测量16kHz、因为根据奈奎斯特定理和基本 Δ-Σ 设计、数字滤波器级会衰减该信号。 因此 、您应该查看 f_IN/f_data 数字滤波器图、根据您决定在系统中使用的滤波器类型来查看压扁辊。

    希望这会有所帮助    

    最棒的

    Cole

    编辑:添加了数字滤波器信息