This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222EVM:ADS4222EVM 的差动输入

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025888/ads4222evm-differential-inputs-for-ads4222evm

器件型号:ADS4222EVM

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我想将 ADS4222EVM 的单端端口转换为差分端口。 我附加了修改后的原理图。 请确认。 此外、请指定使 T1/T2短路所需的电阻器大小。  (根据原理图、我假设 CH-B 需要进行相同的更改才能将其转换为差分对)。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    要将单端端口转换为差分端口、请在 J7处安装连接器、并移除 R67处的电阻器。 最好在 R66处安装一个0.1uF 电容器 、以平衡信号与 J6的输入。 无需短接或修改两个变压器、因为它们不会影响差分输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的回答。 这是我们客户的后续问题、

    我还可以在 C11和 R66上使用电阻器来平衡电路吗? (我之所以提出这一要求、是因为目前我没有在 R66处添加电容器(402尺寸)。)

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在 C11和 R66上使用电阻 器也应该正常。 主要考虑因素是确保 C11和 R66具有相同的电阻值、以便平衡差分输入信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    非常感谢你的帮助。  

    此致、

    Danilo