This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:ADS131E06满量程电压范围

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1023841/ads131e06-ads131e06-full-scale-voltage-range

器件型号:ADS131E06
主题中讨论的其他器件:ADS131E08

您好!

问题:  

  1. VREFP (为内部电压、0V)、VREFN 为-2.5V。 这是否意味着 ADC 从-2.5V 至+2.5V 获取输入?
  2. 如何使 ADC 接受0V 至2.5V 的输入?   它是通过使 VREFN 为0V 而 VREFP 为2.5V 来实现的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    感谢您的发帖。

    1. 是的、VREF = VREFP - VREFN。 ADS131E08支持高达+/-VREF/增益的差分输入电压。 请参阅数据表的第7.3节(建议运行条件)。
    2. ADS131E08始终使用二进制补码来表示双极差分输入电压。 因此、如果您的输入信号范围仅为0V 至2.5V、那么您将仅使用正代码。 任何单端输入信号都是如此。 对于两个基准电压、问题1和2中的 ADC 满量程范围是相同的。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有帮助