This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1147:ADS1147IPWR

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026413/ads1147-ads1147ipwr

器件型号:ADS1147

尊敬的先生/女士:

在我们的应用中、我们使用 ADS1147测量4线制测量系统中 Pt100传感器的温度。 我们的微控制器代码与 ADS1147数据表第65页中提到的伪代码示例相同。

我们已将以下值写入配置寄存器。

寄存器

 

MUX0

0x0A

 

MUX1

0x20

 

SYSO

0x3F

 

IDAC0

0x06

IDAC 激励电流幅度设置为1mA

IDAC1.

0x0F

 

 

如上表所述、我们已将激励电流源配置为1mA。 此外、通过使用 RREG 命令、从 IDAC0寄存器读回数据为0x96。 这确认了我们设置的1mA。 我们的4线 RTD 测量基于应用手册 sbaa275第23页中提到的四线 RTD 测量低侧基准

我们的 RREF 为1.65k Ω、因此 RREF 上的预期电压必须为1.65V (1.65k* 1mA)。

但是、我们得到的是2.46V。因此这表示电流为1.5mA (2.46/1.65k)、但不是1mA。

为什么?  您能帮我们解决什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    您只是使用 DMM 测量 RREF 两端的电压、还是从测量数据中重新计算?

    您能否尝试进行一些测量以查看输出日期是否正确? 您只需提供从 ADC 接收到的十六进制代码值、就无需将其转换为电压。

    此外、您能否向我们发送原理图以供审阅?

    布莱恩