This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8327:ADS8327

Guru**** 2926700 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024613/ads8327-ads8327

器件型号:ADS8327

你好

我将 ADS8327IBPW 与 Vref LM285配合使用,以从 TMP26读取温度。

请查看我的原理图。

VREF=2.5V

VA+= 3.3V

VBD = 2.5V

IN+= 0.7V 至1.2V

IN-= GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROI、

    您的原理图看起来正确、电源和基准电压正确。  我还检查了 ADS8327、TMP36和 LM285的引脚排列、一切也都正确。

    请注意、通过 TMP36的分压器驱动 ADC 输入将降低最大采样率。  选择这些值后、最大数据速率应为10ksps 或更低、以实现适当的趋稳。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROI、

    另一个注释:我建议使用与 ADS8327上+VA 电源相同的电源电压为基准供电、以避免在基准在模拟电源之前斜升时出现任何上电问题。

    在下图中、从 TEMP_POWER 为基准供电、并将 R7222降低至大约10kohm。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、可以为 LM285提供3.3V 电压并提供2.5伏输出吗?

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROI、

    是的、只要 R7222的值减少以提供足够的电流、就可以。  因此、我建议使用等于10kohm 的 R7222值。  设置输出电压的电阻器网络将使用大约10uA 的电流、而 ADS8327应该具有大约10uA 的可用电流、从而为 LM285留出50uA 的偏置电流。

    请记住、ADS8327的最大采样率需要为10ksps 或更低、以便输入和基准电压稳定。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBD  是否在 Va 之前加电?

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROI、

    是的、VBD 仅为 IO 接口供电。  Vb 后+VA 可加电。

    此致、
    Keith