This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:采样率和 ENOB / SNR 关系

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026308/ads42jb69-sample-rate-and-enob-snr-relationship

器件型号:ADS42JB69

我有一个使用 ADS42JB69 ADC 的设计、它以100MSPS 的速率进行采样。 我们将使用10MHz 和25MHz 的 Fin 评估 ENOB。 这是2.5Vp 输入设置。 我们计算的 ENOB 高于数据表中的值。

在100MSPS 时是否存在器件的 SNR / ENOB 数据? 根据较低的采样率、我们是否希望这些品质因数有所改善?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    ENOB 与 SINAD (SNR + THD)相关、而不仅仅是 SNR 直型。  

    因此、计算结果应为 SINAD = 6.02 * ENOB + 1.76 (dB)、求解 ENOB。

    如果这仍然不起作用、请分享您正在收集的一些数字、我们可以为您进行调查。

    此致、

    Rob