This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:如何将二进制数据转换为真电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026147/ads7142-how-to-convert-binary-data-to-true-voltage

器件型号:ADS7142

您好!

对于 ADS7142、我可以通过以下 i2c 序列获取2通道数据、

I2C 写入(addr、0x0 0x4)、

I2C 写入(addr、0x8 0x1f 0x1)、

I2C 写入(addr、0x8 0x15 0x1)、

I2C 写入(addr、0x8 0x24 0x3)、

I2C 写入(addr、0x8 0x1c 0x4)、

I2C 写入(addr、0x8 0x20 0x3)、

I2C 写入(addr、0x8 0x1E 0x1)、

I2C 读取(addr、4字节)、前2个字节为 ch0、后2个字节为 ch1。

将二进制数据转换为电压的公式是什么? 我是这方面的新手、您能提供什么建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将 ADC 输出转换为等效电压。  

    将 ADC 输出的十进制等效值乘以 LSB (最低有效位)

    要找到 LSB、请遵循数据表中给出的公式

     

    有很多有用的培训材料、尤其是对于 ADC、我建议将来参考以下内容

    TI 高精度实验室- ADC -在线视频涵盖了各种主题、还提供了带注释的幻灯片。  

    电路指导手册 -这是一组简短文档、其中包含有关特定电路设计的指导  

    此致

    Cynthia