This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:电源定序

Guru**** 2928220 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025237/adc12dj3200-power-sequencing

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件:TPS7A92

大家好、

由于对噪声性能有严格的要求、我们的一位客户需要使用2个 LDO 为数字电压 VD11和模拟电压 VA11供电、而不是为 VA11和 VD11使用常见的1.1VDC 稳压器。 如果 VD11和 VA11不是来自同一个 IC、那么  在加电/断电过程中、VD11和 VAD11之间的差异有多大? 或者、无法分别使用2个 LDO 为 VD11和 VA11供电?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    客户可以使用 TPS74401MRGWREP LDO、该 LDO 能够提供3A 的电流、足以同时为 VA11和 VD11供电。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    客户的需求是不推荐具有高输出电流的电源芯片、但他想知道自己是否可以分别使用2个 LDO 为 VD11和 VA11供电?

    由于上电序列的要求、客户希望知道在上电/断电期间两个 LDO 输出之间的电压差异有多大不会影响上电序列、 还是 VD11和 VA11必须由通用电源供电、以确保上电顺序?

    谢谢、

    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    客户使用相同的 DCDC、后者输出1.6V 中间电压、然后分别将2个 TPS7A92 2A LDO 用于 VA11和 VD11。 理论上、电源是同时加电的。 这是可行的选择吗?

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    是的、如果两个 LDO 同时出现、它应该可以工作。  

    此致、

    Neeraj