This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:读回 DAC 寄存器不工作

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026085/dac43608-read-back-dac-register-not-working

器件型号:DAC43608

您好!

我们在我们的应用中使用 DAC43608。 除了读回 DAC 值外、一切都正常。
配置和状态寄存器的回读工作正常。 当我尝试读取寄存器8-15时、我总是会得到
0x0000作为结果、无论之前写入的是什么。

写作确实有效。 DAC 输出根据写入的值发生变化。

我出了什么问题?

在使用 DAC 之前完成软件复位。 不使用 LDAC 输入并将其永久设置为低电平。

谢谢、此致

Guenter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenter、

    这些寄存器被标记为仅 W:

    这可能是它们读回0x0000的原因。 可以写入和读取的寄存器在寄存器映射的类型列中具有 R/W、如 DEVICE_confg 寄存器中的 PDN 位:

    最棒的

    Katlynne Jones