This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:ads131m02芯片可以正常读取寄存器数据、但无法写入

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025780/ads131m02-the-ads131m02-chip-can-read-the-register-data-normally-but-it-cannot-be-written

器件型号:ADS131M02

您好!

客户遇到 ADS131M02问题、详情如下。

"ads131m02芯片可以正常读取寄存器数据、但无法写入

VCCS_SPI_RST_LOW;  
      vTaskDelay (5); //delay 5ms
      VCCS_SPI_RST_HIGH;
      vTaskDelay (1);  //delay 1ms
      writeSingleRegister (0x02、0x0110); //
      writeSingleRegister (0x0c、0x8011);

      for (int i=0;i<19;i++)
      {
         debugData[i]= readSingleRegister (i);

      }
按照上述过程进行写入后、寄存和读取0x02的结果仍然为0x0510、寄存器0x0c 的读数仍然为0x8000。 查看状态寄存器仍然为0x503H、复位位位的值仍然为1b =发生复位(默认值);

e2e.ti.com/.../Debug.docx

"

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    嗯、从你展示的东西看不出什么是普通的、如果可能的话、你可以展示包的其余部分吗? 我们只需确认您  正在正确执行完整的24位字格式。  

    最棒的

    Cole