This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:此 TI 电路板是否合法?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025890/ads1232-is-this-ti-board-legit

器件型号:ADS1232

我非常感兴趣的是将 ADS1232用于称重传感器、我发现制作高质量电路板所需的详细信息超出了我的要求。  我做软件是有原因的。

我在一个商城网站上运行了这个板、看起来很划算。  约24美元、由 TI 制作!!

是这样吗?  在一些中国的网上商店之外、我找不到任何文档或对此板的引用、这些商店都卖同样的东西。  德州仪器(TI)是否制作了此板?  如果是、我可以在哪里找到相关文档。  看起来很真实、我只是找不到支持信息。

   

这里有什么故事?   我可以在北美从哪里获得它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有另一件事。   此电路板上的晶体在外壳顶部压印为4.000MHz。   数据表引用了4.9152MHz。   我假设基本 ADC 功能正常工作、但所有时序将针对数字滤波器进行移位。  如果将 ADS1232与4MHz 晶体配合使用、50Hz 和60Hz 抑制效果如何?  使用较慢的晶体时、我们每秒的测量值是否会减少大约20%?   为什么 TI 制造的电路板使用数据表中不推荐的值?   除了使用4.9152MHz 的参考值之外、数据表中没有关于晶振频率的规格。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    这似乎是一个有趣的电路板、但电路板不是 TI 提供的。  显然、电路板制造商未经许可使用了 TI 标识。

    在大多数情况下、您会使用内部振荡器而不是外部振荡器。  正如您推测的那样、使用与标称值不同的频率将影响输出数据速率以及滤波器陷波。  从电路板的文档中、您会了解到、无论如何都不会有50/60Hz 抑制、因为电路板设置为使用80sps、而不是10sps 数据速率。  

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  它看起来像是一款真正的 TI 产品、但这里和那里的一些小细节让我不禁要问。  最重要的是缺乏在线文档。  TI 不会制作文献、应用手册和白皮书。  我没有抱怨、我喜欢它、当它丢失时很可疑。

    我在描述中没有看到任何地方说它只被绑定了80个 sps。  我会假设它可以通过短接线或其他方式进行更改。  您以前是否有过此特定电路板的相关经验?   请记住、我尚未阅读此电路板所有可用供应商的完整网络说明。  您可能已经看到我查看过的 Web 商店没有提到的文档。

    最后、只要它具有我想要的功能、并且价格合理且可用、我就不在乎是由谁来制作它。  所有其他条件相同、我不介意必须切断线迹才能禁用外部晶体。  与亚马逊上的 Cheapo 板相比、它的布局要好得多、只需将芯片引脚扩展到0.1英寸间距即可。  我的意思是、除非他们 知道需要、否则谁会把一个屏蔽物放在东西上?  (可能是这样)。

    对于我来说、完全缺乏10sps 和缺乏50/60Hz 滤波将是一个问题。   如果样本噪声很大、我不需要80sps 的样本。  我希望得到大约40到 50、000个可用计数。  我尝试了一些低端 ADS1232板、我只能得到大约7500。

    如果您有任何其他建议可以驱动称重传感器并转换为数字格式的电路板、我很乐意听到这些建议。  我不介意为功能付费、但我不需要一个200美元的评估板、它附带一组处理器和 LED。  我希望正确完成模拟布局和信号处理、而该板(在表面上)看起来像是有人花了2分钟阅读 TI 数据表。   我的意思是、你们会发布建议的布局、设计人员只需将其插入电路板上、添加适当的连接器并最大限度地减少生态系统支持。  连接到三条数字 GPIO 线路并使用它们自行收集数据时不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    TI 无法认可或确认此电路板在 TI 设计时的性能。  事实上、在您提请我们注意之前、我们对该板还不了解。   TI 将不支持该板的操作或性能。  从图片中可以看到速度设置是可选的。

    从原型设计解决方案中获得高性能并不是一项微不足道的任务。  任何外部接线都将增加噪声拾取(EMI/RFI)、因为接线将充当天线。  为了了解潜在功能、我们在免费/可下载 的模拟工程师计算器中提供了桥式计算器工具。  在计算器中、您可以输入所需的操作参数、然后计算特定器件是否适合您。

    我们目前正在编写一本桥梁指导手册、该手册将为设计秤重等系统提供基本指导。  我们希望在秋季的某个时候可以使用它。

    此致、

    Bob B