This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:有关体重秤前端的问题

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025133/afe4300-questions-about-weight-scale-front-end

主题中讨论的其他器件:AFE4300

您好!

我对 AFE4300的体重秤前端有几个问题

1) 1)数据表指出、应设置抗混叠网络的转角频率、以便在调制器频率的前几倍处有足够的衰减。 这意味着转角频率应设置为低于250kHz 的值、对吧?

2) 2) AFE4300EVM 将由  10k Ω 电阻器和0.1uF 电容器组成的滤波器连接到权重 信号的输入端。 抗混叠网络是否应与这些滤波器串联或完全替换?

3) 3) 本文中提到 、RDY 上的上拉电阻以及权重信号输入引脚上的电容应为 DNI。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您的问题:

    1.是的。

    2.秤重输入上的 RC 网络可用作 AA 网络。

    3. RDY 不是开漏输出,因此不需要上拉电阻。 在体重秤的输入引脚上有差分电容器、因此建议将单端电容器设置为 DNI。