This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5540:需要 IBIS 模型来检查时钟信号质量。

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3543
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024988/tlc5540-need-the-ibis-model-to-check-the-clock-signal-quality

器件型号:TLC5540
主题中讨论的其他器件:ADC3543

大家好、

我们正在当前项目中使用上述 ADC 部件。 该 ADC 具有时钟信号。 该时钟信号由反相缓冲器驱动、它将传输到4个 ADC 部件。 我们需要检查此时钟信号的质量、我们需要 IBIS 模型来提供输入时钟部分。 是否可以为 ADC 器件提供 IBIS 模型? 如果是、请分享。 我们如何检查该时钟信号? 请提供您的建议。 如果可能、您可以建议使用任何替代器件来检查时钟信号吗?

此致、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    您使用什么作为时钟源?  晶体振荡器? 您是否有示波器/频谱分析仪来查看缓冲器之后的信号?

    请查看 ADC3543 (https://www.ti.com/product/ADC3541?keyMatch=ADC3543)、它是一款更新的器件、具有更好的性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的回答。  

    主源是32MHz 晶体振荡器。 然后、它将进入 PLL (8MHz 输出)、延迟线、最后由单个反相缓冲器驱动。 该反相缓冲器(8mA 驱动强度)将8MHz 时钟驱动至4个 ADC。 这是我们的主要关注点。 我们希望查看每个 ADC 的时钟质量。 总布线长度约为8英寸。 我们仍处于设计阶段、因此我们只能进行 SI 前仿真。

    另一种选择是查找与逻辑和负载特性匹配的类似缓冲器、与 ADC 时钟输入引脚相同。 这可能需要时间、但不确定。 您共享的器件型号没有 IBIS 模型。 是否有其他具有类似特征且具有 IBIS 模型的提示性器件?

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    遗憾的是、我们没有用于低频器件的 IBIS 模型。 只要缓冲器满足时钟的 VIH/VIL 要求、器件就可以工作。 另一个建议是查看从缓冲器到时钟输入的布线损耗(插入损耗)、并验证输出缓冲器摆幅是否可以适应损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我使用具有相同输入逻辑特性的类似输入缓冲器进行了检查。 信号看起来不错、但如果我获得相同的 IBIS 模型、它会让我更有信心。 负载电容和 RLC 元件等参数很难匹配。