This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:ADS54J42 SNR 性能下降

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42, LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024388/ads54j42-ads54j42-snr-performance-degradation

器件型号:ADS54J42
主题中讨论的其他器件: LMK04806

您好!

在以下条件下、我的客户的定制板存在 ADS54J42 SNR 性能下降的问题。

   -射频输入= 368.64MHz、带宽= 200MHz

   - CLKIN = 491.52MHz

   - K = 32、LMFS = 4211、通道速率= 4915.2Mbps

   -抽取=未使用

左侧是 ADC 输入信号、右侧是从 FPGA 捕获的 MATLAB 的 ADC 输出。

请提供 SNR 性能下降的原因以及解决方法。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    客户是否可以使用正弦波输入信号并向我们发送 FFT 图? 这看起来像是调制信号。

    此外、您能否发送所使用的采样率和用于配置 ADC 的 SPI 寄存器列表?

    这将有助于解决该问题。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    感谢你的帮助。

    请参阅下面的其他信息。

    Fs = 491.52MHz

    e2e.ti.com/.../ADS54J42_5F00_cfg.txt

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    该 FFT 图更有意义、首先、我们通常查看实数部分并丢弃 FFT 的虚部。

    如果您仔细观察基频、问题是时钟相位噪声太高。 因此、这将降低 SNR 性能。

    您能不能简单介绍一下他们正在使用的时钟信号链、或者他们是否正在使用信号发生器/测试设备来实现时钟?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    客户使用 LMK04806作为 ADC 时钟发生器。

    他们检查了如下所示的时钟相位噪声性能。

    1) 1) 30.72MHz VCXO 相位噪声

    2) 2) LMK 输出- 491.52MHz 相位噪声

    上述时钟相位噪声性能是否会导致 ADC SNR 性能不佳?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    是的、这很有可能。 客户是否可以分享设计原理图?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    下面是 ADC 和时钟原理图。 请查看是否存在任何问题。

    下图是具有和不具有输入信号的 ADC 输出 FFT 图。

    当存在输入信号时、本底噪声总体上升约15dB。

    这是由于时钟的相位噪声性能下降而导致的吗?

    非常感谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    客户尝试改善时钟的相位噪声、如下所示、但 ADC SNR 性能没有变化。

    请查看是否存在导致 ADC SNR 性能下降的其他原因。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、  

    噪声可能来自和时钟以及模拟输入。

    我看到了原理图、但这没有给我足够的细节。

    您能否让客户为我提供时钟信号链的完整原理图以及测试测量设置的方框图?

    这将大有帮助。 如果它们使用信号发生器作为时钟和/或模拟输入。 请注意、在方框图测试设置中。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您可以通过电子邮件(jh.shin@arrow.com)向我发送原理图中所需的详细信息吗?

    客户已经共享了 ADC 和时钟原理图。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    是的、我会向您发送电子邮件。 发布的原理图很难阅读以了解详细信息。

    谢谢、

    Rob