This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:DDC 斜坡测试模式-如何启用?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025427/adc32rf45-ddc-ramp-test-pattern---how-to-enable

器件型号:ADC32RF45

为了启用 DDC 内的测试图形发生器、我必须执行哪些寄存器写入(数据表中的图111)?  我通常会在我的设计中禁用 DDC。  在 JESD 接口设置之后、我向初始化脚本添加了以下两次写入:

0x5000 0x01 (启用抽取滤波器)

0x5037 0x04 (数字斜坡测试模式)

这两条线路的增加导致我的 JESD 接口不出现。

我已经在很长时间内使用了 JESD204B 链路层测试模式、没有任何问题。  我尝试使用 DDC 测试模式来查看加电和初始化后测试模式值与 JESD"多帧开始"之间是否存在确定性趋势。

-Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您可以安装 ADC32RF45EVM GUI、以在 https://www.ti.com/product/ADC32RF45的"软件开发"选项卡下检查寄存器写入情况。   

    写入0x5000和0x5037是正确的、以启用 DDC 和数字斜坡测试模式。 但是、还需要写入来设置抽取因子(0x5001)(请参阅 ADC32RF45数据表中的表28以供参考)。 抽取因子还将更改 SERDES 速率、因此您需要相应地调整时钟速度。

    安装 GUI 后,您可以在“快速设置”中选择所需的参数,包括 DDC 中的抽取因子。 在“ADC32RFxx”选项卡下,您可以设置斜坡测试模式。 然后,您可以选择“Program EVM”并双击左下角以查看寄存器写入的状态日志: