This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598S:过采样的附加群延迟

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H, ADS8598S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024711/ads8598s-additional-group-delay-for-oversample

器件型号:ADS8598S
主题中讨论的其他器件: ADS8598H

该器件通过引脚 OS0 OS1和 OS2支持过采样模式。  数据表指出、过采样是通过采集多个采样并将其平均在一起来完成的。

但是、第1页的数据表方框图还显示了连接到 OS[2:0]引脚的"数字滤波器"。

过采样模式是否会增加任何额外的延迟;超过三阶模拟 AA 滤波器的群延迟?   

延迟在我的应用中很重要、我决定是否使用过采样模式和更低的采样频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好拉曼、

    过采样会增加转换时间、从而导致周期时间增加、采样率降低。 请参阅下表以及数据表中的时序图71。 例如、过采样4时的最大采样率约为52ksps、 过采样64时的最大采样率约为3.45ksps。

    如果预计采样率更高、 则可以  考虑使用 ADS8598H、该器 件与 ADS8598S 完全兼容、ADS8598H 的采样率为500kSPS、ADS8598S 的采样率为200KSPS、而不进行过采样。 具有过采样的相应采样率也会增加。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    是的;我知道转换时间将与过采样成比例。  但是否增加了任何额外的滤波器延迟?  IE:在下采样之前、数字流低通滤波是否在全采样率下进行;以避免混叠?  

    我的应用频率相对较低;最大采样率为~10kHz;但延迟至关重要。  例如、全采样率具有增加群延迟的三阶低通滤波器。  过采样模式下是否存在较高的群延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好拉曼、

    无额外延迟。 LPF 滤波器需要一个稳定时间来使输入信号趋稳、对于+/-10V 范围需要大约80us、对于+/-5范围需要120us、此要求限制了您的最大输入信号频率、而不是群延迟。 数据表中指定了群延迟。 +/-10V 范围为13us、+/-5V 范围为19us。

    此致、

    戴尔