This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843的 ADC 存储类型

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025115/adc-storage-type-of-awr1843

主题中讨论的其他器件:AWR1843AWR1642

您好、Ishita

感谢您提供良好的信息。

我想了解 ADC 存储格式和 ADC 缓冲存储格式。

ADC 保存格式按照每个接收器接收到的线性调频脉冲的顺序进行保存。

毫米波雷达器件 ADC 原始数据 Capture.pdf ADC 数据按照图10所示的顺序进行转换。
4个接收器和 N 个线性调频脉冲时*
(Rx0 Chirp1向右箭头 Rx1 Chirp1向右箭头 Rx2 Chirp1向右箭头 Rx3 Chirp1)

(Rx0 ChirpN 向右箭头 Rx1 ChirpN 向右箭头 Rx2 ChirpN 向右箭头 Rx3 ChirpN)

我理解这个顺序、但有多个发送器、这次是三个发送器。 当时的顺序是什么?
例如、如果发射器发出的线性调频脉冲为 TxA-chirp N (A:3个发射天线)、则将如下所示。

(Rx0 Tx0-Chirp1 Rx1 Tx0-Chirp1  Rx2 Tx0-Chirp1  Rx3 Tx0-Chirp1)
(Rx0 Tx1-Chirp1  Rx1 Tx1-Chirp1  Rx2 Tx1-Chirp1  Rx3 Tx1-Chirp1)
(Rx0 Tx2-Chirp1  Rx1 Tx2-Chirp1  Rx2 Tx2-Chirp1  Rx3 Tx2-Chirp1)

(Rx0 Tx0-ChirpN  Rx1 Tx0-ChirpN  Rx2 Tx0-ChirpN  Rx3 Tx0-ChirpN)
(Rx0 Tx1-ChirpN  Rx1 Tx1-ChirpN  Rx2 Tx1-ChirpN  Rx3 Tx1-ChirpN)
(Rx0 Tx2-ChirpN  Rx1 Tx2-ChirpN  Rx2 Tx2-ChirpN  Rx3 Tx2-ChirpN)

关于 ADC 缓冲器中的下一个存储格式、我想看到针对每个接收器接收到的每个线性调频脉冲帧对存储器进行了排序和保存。 我认为、如果这也是多个发送器、则接收接收器将保存每个发送器的线性调频脉冲帧、但情况如何呢?
(* 1当三个发射器每帧传输 N 个线性调频脉冲时)

(Rx0-Tx0-Chirp1・・Rx0-Tx0-Chirp2・・Rx0-Tx2-Chirp1・・Rx0-Tx2-ChirpN)

(Rx1-Tx0-Chirp1... RX1-Tx0-Chirp2... RX1-Tx2-Chirp1... RX1-Tx2-ChirpN)

此外、如果是 AWR1843、您似乎不必从此处指定保存格式。

最后、这是我自己的想法、但您可以使用 MATLAB 来查看每个发送器的数据存储顺序。

就这些。

我很抱歉这么长的故事、但如果您有任何建议、请回答。