This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:如何编写段阻抗的配置代码、例如 RA、LA、TR、RL、LL

Guru**** 2544430 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024923/afe4300evm-pdk-how-to-write-configuration-code-of-segmental-impedances-eg-ra-la-tr-rl-ll

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: AFE4300

请建议如何编写段阻抗的配置代码、例如 RA、LA、TR、RL、LL。


另一个 写入   RA、LA、TR、RL、LL 等段阻抗的配置代码后提供建议。 它们是否可以保留以及另一组代码  

可同时写入。

您还能建议  AFE4300EVM-PDK 的测试过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant、您好!

    AFE4300支持多达3个四极测量。 它们通过6个电流源输出 IOUT0 - IOUT5和电压感测输入 VSENSE0 - VSENSE5来实现。 根据连接到 IOUTx 或 VSENSEx 的电极(RA、LA 等)以及需要为分段阻抗启用哪个电极对、应启用 ISW_MUX 和 VSENSE_MUX 寄存器中的相应开关。

    需要为相应的分段对更新寄存器、但无法保留。

    有关详细信息、请参阅器件数据表、用户指南和应用手册。