This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1203:有关模式2中输出刻度的问题

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024948/ads1203-question-about-output-scale-in-mode-2

器件型号:ADS1203

ADS1203IPWT 在我们的应用中的使用方式使得负输入引脚被接地并且 MODE 引脚被配置为模式2、即使用内部振荡器的曼彻斯特编码输出。

根据数据表、当 Vin_plus - Vin_minus = 320mV 时、我预计一段时间内算术平均值为87.5%的解码位流。 相反、我在略低于320mV 的情况下测量100%平均输出(解码)位流。  在输入电压为256mV 时、输出平均值约为90%、而不是数据表中所述的80%。 当输入电压为零时、测得的输出为50%、输入电压高达320mV 或100%输出平均值时具有相当线性的输出。

简而言之:我对数据表第17页第一段的解释是输出平均值应为50%+(Vin_plus - Vin_minus)*30%/256mV。 相反,我测量的是50%+(Vin_plus-Vin_min)*40%/256mV。

电源看起来不错、采样期间输入电压稳定、输出负载不高。

我是否不正确读取数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    似乎 ADS1203数据表的作者造成了轻微的计算误差。  与320mV 的削波电压相比、如果您看看256mV、您将看到正满量程输入的80%。  不过、要获得适当的1密度、您需要查看总输入范围。  您需要查看(Vin + Vclip)/(2*Vclip) SO (256+320)/640 = 0.90、这是您看到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的快速回复。 我理解这一点、因为我们与 ads1203的实现方案当时是按预期工作的、并且我们可以接受该功能、但需要对预期增益进行修改。

    令我惊讶的是、曼彻斯特编码时电路可以输出100%的密度、因为输入值为+320mV (或更高)、则无法与输入值- 320mV (或更低)区分开来。 如数据表所示、在模式2下、使1的密度实际饱和到12.5%/ 87.5%更有意义。

    非常感谢您对此进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon -  

    很抱歉,我没收到该部分。  在曼彻斯特模式下、当您饱和至 FS+(+320mV)时、输出代码应看起来像一个方波。  当输入饱和至 Fs-(-320mV)时、它也应该看起来像一个方波。  如果您查看数据表中的图3、然后查看定义"内部 MCLK"(TC1)的垂直线、让我们将前半个时钟周期定义为"tw1"。  当内部数据饱和为1时、编码输出- 10101010101010101010等上的前半个周期应为'1'。 如果数据饱和为'0'、则输出应为0101010101010101。