This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:47uF 大容量电容如何影响回路电流

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024541/dac161p997-how-will-the-47uf-bulk-capacitances-affect-the-loop-current

器件型号:DAC161P997

降级器、

我使用 DAC161P997构建4-20mA。 我将一个47uF 大容量电容并联到环路接收器电阻。 测量出的纹波很大、如下所示。 VPP=200mV  

您知道如何分析应用中这47uF 电容器的影响吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,

    出于好奇、该纹波的频率是多少? 它看起来像是某种振荡。

    我不确定我是否有分析47uF 电容增加情况的好方法。 这看起来像是一个很大的电容、并且它看起来会使这个环路变得不稳定。 数据表确实讨论了环路中的电容以及它们如何使环路不稳定。 数据表的图24显示了这种情况。

    在我看来、您的电路中的电容与图中显示为 CX4的环路上的电容类似。 数据表第25页的第8.1.1.2.4节简要讨论了稳定性。 它确实会将 CX4处理得类似于 CX1、并且电容不应超过10nF (没有任何串联电阻)。

    另一个需要注意 的重要事项是、如果您将示波器连接到多个测量点、则可能会意外地将器件接地(COMA)连接到回路接地(负载电阻器的接地端)。 这可能会导致控制环路的器件出现问题。

    无论如何、由于环路的稳定性、我认为必须降低47uF 电容。


    吴约瑟