This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299的数据稳定时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024254/ads1299-data-settling-time-of-ads1299

器件型号:ADS1299

尊敬的 TC:

我们通过 将所有电极短接至 SRB1来测试输入参考噪声性能。
当我们进行第1次读数(40秒、500SPS)时、我们无法获得正确的输出(适用于所有通道)。
参考下图。  当电路板上电后读取第一个读数时、我们会得到这样的结果。 我们始终在器件上电后得到该观察结果。


如果我们在第一次读取后读取(不关闭电源),我们将从第二次读取开始获得正确的数据。
图片见下文。
对此我有一些疑问-
ADS1299在上电后是否需要一些时间将数据稳定至输出?

谢谢你。

此致、

Nikint

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikint、

    感谢您发帖。

    器件加电后、内部基准将有一些稳定时间。 加电后内部基准的实际稳定时间将取决于内部电阻器 R1 (请参阅数据表中的图25)形成的 RC 时间常数和外部 VCAP1旁路电容器的值。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的快速回复。  

    我们已经实现了数据表第11.1节中提到的上电序列过程。  此外、在 FW (固件)中实现了以下逻辑以进行信号测量-

    电路板加电后、FW 执行 ADS1299的加电序列。 (在上电序列中、我们会像上电序列过程中所述、施加3秒的巨大延迟、以将 VCAP1 (100uF)电压达到1.1V)  

    2.加电序列完成后、将 ADS1299置于待机模式。

    3.当用户启动 EEG 测量时,FW 唤醒 ADS1299并配置寄存器。 (如数据表中所述、内部基准的启动时间为150ms、我们已将其添加到 FW 中)

    配置寄存器后、开始测量。

    5.当用户停止测量时,FW 会将 ADS1299重新置于待机模式。

    6.对于下一个 EEG 测量周期,请遵循步骤3至5。

    所以我的问题是-

    1.唤醒 ADS1299后是否需要延迟?

    2.信号中初始稳定时间的另一个原因是什么?

    谢谢你。

    此致、

    Nikint

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikint、

    当器件处于待机模式时、器件的内部基准电路仍处于激活状态。 因此、ADS1299从待机模式唤醒后无需延迟。 器件通常在大约32us 的时间内从待机状态唤醒。

    通过将 VCAP1降低至470pF 并将 VREF 的去耦电容器降低至330nF、您可以根据器件的内部基准稳定时间来隔离数据稳定时间。 在这些新的测试条件下、数据的稳定速度应快得多。 但是、如果数据稳定保持不变、则其他因素很可能会导致稳定时间。 另一个调试是在示波器上探测 VCAPx 和 VREP 电压、并在 AVDD 启动期间观察电压。

    是否还可以通过将 MUXn[2:0]设置为0b001并断开 SRB1来将所有输入通道短接至共模电压?

    谢谢

    -TC