This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12DJ3200上的8通道数据输出

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024683/adc12dj3200-8-lanes-data-output-on-adc12dj3200

器件型号:ADC12DJ3200

两个问题:

1)。 如果 在 ADC12DJ3200上选择了8通道数据输出、是否正确选择 DA0+/-至 DA7+/-进行数据输出并将 DB0+/-保持为 DB7+/-未连接?

2) 2)在 TI  ADC12DJ3200参考设计(文档标题 HSP001)原理图中、没有100 Ω 差分端接电阻器。 但是、数据表告诉 我们每个数据通道应该有100欧姆的差分端接电阻器。 我们能否理解您的 FPGA 板中有100欧姆的端接电阻器、还是 FPGA 芯片中有100欧姆的内部电阻器?

谢谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    由于与 jmode 相关、"7.4.3.1 JESD204B 输出数据格式"一节将为您提供有关选择哪些通道的更多详细信息。 端接取决于所使用的 FPGA。 有些将提供端接、而另一些则不提供、 因此、我建议检查您使用的 FPGA、看看它是否具有内部端接。 这将有助于简化您的电路板设计。