This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ads1298r 的应用问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024636/ads1298-application-problems-of-ads1298r

器件型号:ADS1298

使用 ads1298r 时通常会出现以下问题

无法判断是否有1个导联丢失

2.心脏电导联连接到 ECG 模拟器,以确定该段处于导联脱落状态

3.呼吸信号不能发出

此芯片的机制是什么、用来判断导线是否通过电阻或电流下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您发帖。  

    ADS129x 器件导联脱落检测功能块提供两种不同的患者电极状态确定方法。 这两种方法是直流导联脱落或交流导联脱落。 可使用内部上拉或下拉电阻器或电流源或灌电流方案来实现直流/交流导联脱落。 更多详细信息、请参阅第9.3.1.7.4节。

    谢谢

    -TC