This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:交流激励数据输出速率

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024241/ads1235-ac-excitation-data-output-rate

器件型号:ADS1235

尊敬的所有人:

我正在尝试使用 ADS1235实现交流励磁电桥、但我对数据输出速率和计算启动转换延迟有一些疑问。

1)-例如、如果我希望使用 SINC4滤波器的输出数据速率为100SPS、那么延迟应该是多少?

数据表中的表6显示、转换延迟应为40.43ms * 2、大约为80ms、对吧? 这似乎有点太多了、所以我不确定这是否正确。 此外、我不能将 MODE1寄存器上的延迟设置得这么高。 我不确定我是否以正确的方式解释这一点  

作为一个实验、我在寄存器上将 SPS 设置为100、将滤波器设置为 SINc4。 此外、我将 MODE1_DELAY 设置为50uS。 然后、我使用 DRDY 连接中断以测量访问中断的频率、我猜该频率应为100SPS、但实际上为25Hz。

我还使用示波器来验证这一点。 我将两个探头都连接到交流激励信号、该信号应 以转换频率进行切换

这是否意味着、表6实际上显示了此配置的预期输出数据速率? 由于1/40.43ms = 24.73Hz……

2)-此外、数据表指出  

但我不确定信号输入的 R-C 常数有多大的15倍。 这意味着什么? 任何指导都很有帮助!

我想知道我应该如何根据 我可以选择的任何配置来决定将哪个值写入寄存器 MODE1以用于转换延迟。

提前感谢!

此致、

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    有一个 ADS1235计算器工具 、如果您下载该工具、您可以计算输出响应并使其可视化。  在100sps 数据速率和 Sinc4下、第一个结果的第一次响应大约需要80ms。  之后、转换数据大约每40ms 可用一次。  延迟将基于所使用的数字滤波器。  使用交流激励时、每次换向时、数字滤波器都需要稳定。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    感谢您的快速响应。  

    那么、如果我使用 Sinc4滤波器、 那么我应该在 MODE1设置的 DELAY[3:0]转换延迟上输入的延迟是多少?

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    延迟位的设置可在切换输入时实现模拟稳定。  默认值为50us、您最终使用的选项将取决于传感器和输入配置。  因此、最终、它是您相对于系统设计的一个选择。   

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。 ADS1235计算器对了解 时序非常有帮助、现在一切都按预期工作

    我现在有几个问题。

    1)- 根据斩波模式下的数据表、我们必须进行以下转换:

    但转换 C1、C2和 C3在 ADC 内部并不正确? 这意味着、我必须输出每个读数并自行正确执行平均值?

    2) 2)交流激励模式也是如此?  

    根据数据表、每次转换时交流激励都会切换、因此我必须每两个读数求平均值(旧读数+新读数)、就像在斩波模式下一样正确? 我必须自己做、因为 ADC 在内部做得不对?

    示例:如果 R1至 R4代表每个交流激励的一个相位(蓝色线表示 ACX1信号、黄色表示 ACX2)、则:

    C1 = R1、

    C2 =(R1 - R2)/2

    C3 =(R3 - R2)/2

    等等  

    提前感谢 Bob!

    我希望我的问题能够清晰地理解

    此致、

    Miguel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    启用全局斩波或交流激励模式时、会在器件内部对两次转换进行平均值计算。  这可以显示为所需的时间是两个转换周期的结果、然后 ADS1235才能提供该结果。  使用计算器工具、您可以看到这一额外时间也从正常模式变为斩波模式。  因此、您无需在外部对读数求平均值来消除偏移。

    此致、

    Bob B