This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53401EVM:如果 TPL1401EVM 已经过测试、是否需要固件升级?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DAC-PORT, TPL1401EVM, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024391/dac53401evm-require-firmware-upgrade-if-tpl1401evm-has-been-tested

器件型号:DAC53401EVM
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DAC-PORTTPL1401EVMMSP432E401Y

大家好、

如果 对 MSP432E401Y+BOOSTXL-DAC-PORT + TPL1401EVM 进行了正确评估、则在将 DAC53401EVM 而非 TPL1401EVM 放置时是否必须升级固件?  

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San

    、对于 TPL1401EVM 和 DAC53401EVM、加载到 MSP432E401Y 上的固件是相同的。 固件不需要再次上传、除非他们使用其他内容覆盖了固件。  

    最棒的

    Katlynne Jones