This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:JESD 模式选择

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024027/ti-jesd204-ip-jesd-mode-selection

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:AFE7950

您好!

我获得了 Excel 工作表以填写 JESD204-IP 的详细信息。

我不确定要在 Excel 工作表中填充的模式。

我搜索了关于模式,很惊讶,除了 JMODE、LMFS 模式之外,没有详细信息。

请帮助、如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将 AFE7950与 Xilinx Ultrascale+配合使用,但当我使用"LMFS=2211"或任何值等任何值进入模式时,会返回"Value Not Found error"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    请求的模式是器件将在中使用的 JMODE 或 LMFS 模式。

    如果在下拉菜单中找不到您请求的模式、您可以在下拉菜单右侧的单元格中输入该模式。

    此外,如果此请求是针对标准 IP 的,则不需要填写模式。 标准 IP 包含多个参考设计和文档、可帮助您快速入门。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    如果我清楚地了解、标准 IP 适用于任何 Vivado 版本以及任何 Xilinx 器件(下拉列表中提到)。 如果错误、请纠正我的问题。

    我的要求是使用最新的2020.2 Vivado 版本和 Xilinx Zynq 或 Xilinx Zynq UltraScale+。 IP 应可移植到将来的任何迁移器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    在标准 IP 封装中、有几个参考设计涵盖了下拉列表中显示的 Xilinx 器件范围。  有多种设计支持 Zynq UltraScale+、它们将与最新的 Vivado 版本配合使用。

    此致、

    David Chaparro