This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:电压输出-12V

Guru**** 2535550 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024023/dac8775-voltage-output--12v

器件型号:DAC8775

你(们)好

使用 DAC8775时、将寄存器0x04范围配置为电压输出  ±12V,、然后客户将观察到-12V 电压输出。 在该设置中、该-12V 输出是默认输出还是默认输出?

客户将在1ms 后使用另一个代码来设置输出0V、因此这样的-12V 将是输出波形中的尖峰。  如何防止出现这样的-12V 电压?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基因、


    降压/升压转换器的输出默认输出电压为±15V。 但是、这些电源电压不是默认启用的。 因此、您可以对 VPOS 和 VNEG 电压进行编程、然后仅启用 VPOS 电压。

    这在配置降压-升压寄存器(0x07)中进行编程。 最后两位是启用降压/升压输出的 PNSEL[1:0]位。 您可以在此处看到它们:

    简而言之、您可以对来自 PCLMP[3:0]和 NCLMP[3:0]的降压/升压电压进行编程。 然后、只需在 PNSEL[1:0]= 01时启用正极臂。


    吴约瑟