This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60EVM + TSW14J56采用外部时钟实现较低的采样率

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1023705/ads54j60evm-ads54j60evm-tsw14j56-lower-sampling-rate-with-external-clock

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J60

尊敬的 TI 团队:


我目前正在进行一个采集设置、涉及一个脉冲发生器和一个  带有 ADS54J60EVM 的 TSW14J56。

我的应用需要以猝发方式采集数百万个样本、并与 脉冲发生器的时钟同步。 从 ADS54J60的数据表中可以看出、最小采样频率为250MHz、但我已经能够使用相应的固件使其在122.88MHz 下工作。

但是、我所需的采样率要低得多、采样率非常500ns 至2us。 吸引我使用 TSW14J56的是 USB3.0和可用的大 RAM、这将最大程度地提高计算机的数据传输速率。

是否有办法实现这种低采样率,可能是跳过加载到 RAM 或传输到 PC 的一些采样?

我的系统对于我的应用程序来说是否过大?如果是这种情况,您会推荐什么配置?

提前感谢您、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    感谢您的提问。 我正在与我们的团队进行核实、稍后我将与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这一点、您的应用似乎需要在500kSPS 至2MSPS 之间进行采样、这是正确的吗? 围绕该采样率的 EVM 不使用 TSW 数据采集卡,因为它们仅支持极高的采样/GSPS ADC。 如果您向我们提供有关您的系统应用的更多信息、我们可以帮助指导您实现更好的产品解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    是的、我们需要这种采样范围、理想情况下、如果我们能够达到10MSPS、就会感到舒适、但必须能够达到500kSPS。 我可以向您提供更多信息、但我不愿意在本论坛上公开披露、因为它涉及机密研发开发。

    是否有任何方法可以通过私人信息进行讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    我向您发送了一个朋友请求、以便您可以通过私人邮件与我讨论。  

    Amy