This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:对于高密度超声波应用、增加 TX7332上的通道数

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024187/tx7332-increase-channel-count-on-the-tx7332-for-high-density-ultrasonic-application

器件型号:TX7332

大家好、我们目前正在开发一种新技术、用于评估核反应堆的完整性。 目前、我们使用的技术基于传统超声波、仅包含几个元素。 我们提议的新技术将实现数千个传感器元件、因此我们需要使用多路复用器或 T/R 开关以及脉冲发生器在有源元件和无源元件之间切换。

我之前看 的是 TX7332、它具有令人印象深刻的规格、但它不会直接适用于我们的应用。 重新设计 TX7332是否可行以满足以下要求? 我们非常清楚开发新 IC 所涉及的 NRE 成本。

我们的高级要求:

  • 通道数为128
  • 无需集成波束形成器
  • 需要支持100V 最大输出的脉冲发生器
  • IC 必须耐辐射并能够承受~ 300krad/小时的辐射环境。

此致、

Andres Villegas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andres、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    由于器件 TX7332在选择性披露下共享、我们希望使对话脱机并讨论您的应用要求。 您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 ultrasound_tx-support@list.ti.com?