This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262使用外部 XTAL、输出有误差。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1023591/ads1262-ads1262-use-external-xtal-the-output-have-error

器件型号:ADS1262

降级:

  我对 ADS1262使用外部 XTAL、输出有错误、但使用 内部 XTAL 是正常的。

  实际输入为2V、PGA 为1、当使用外部 XTAL 时、输出在2V 和±2*1/1000之间跳过。 使用内部 XTAL、输出稳定在2V。

  作为附件的 sch。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    与系统的其余部分(PGNDA)相比、您似乎对晶体接地(PGNDAD)具有不同的接地网名称-有什么原因吗? 我可以想象、如果这些是真正不同的接地平面、或由接地平面分离进行分离、那么接地之间可能存在电势差、从而导致测量误差(误差看起来非常小)。

    此外、如果 ADC 的内部振荡器工作正常、为什么不只使用它呢? 这将为您节省电路板上的一些组件、而晶体似乎并未用于任何其他用途。 因此、删除它应该很简单。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

       它使用相同的 GND、只是名称不同。 ADS1262一直在使用其他项目、没有任何错误。 我们尚未更改此项目中的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    当您说:

    [引用 userid="428622" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1023591/ads1262-ads1262-use-external-xtal-the-output-have-error/3784874 #3784874"]ADS1262一直在使用其他项目、没有出现错误

    这是否意味着您在其他电路板上使用 ADS1262 +晶体、一切正常? 或者、这些电路板是否使用内部振荡器?

    此外、由于 ADS1262的内部振荡器具有最佳性能、您不能仅使用它有何原因?

    布莱恩