This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8344:转换器始终返回0xFFFF

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1023830/ads8344-converter-always-return-0xffff

器件型号:ADS8344

大家好、我正在使用 ADS8344转换来自传感器的模拟数据。

ADC 连接到 uC、通信通过 SPI 接口(2MHz 时钟)进行。 ADS8344设置为外部时钟模式和单端通道模式。 电源由 uC 提供、Vref 连接到 Vcc (目前)。

我在示波器上看到 BUSY 信号为空(紫色线)、但 不管 输入如何、ADS8344始终返回0xFFFF (黄色线)。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从示波器屏幕截图中、未显示 CS 和 SDI 线路、您是否也会分享这些线路的状态。  

    第一个疑似故障是电压基准、请测量 VREF 引脚处的电压以确认电压电平没有下降。 如果基准电压电平下降、这将导致高于预期的测量值。  

    还建议确认模拟输入电压电平。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色线为 CS、绿色线为 SDI、粉红色/紫色占线、黄色线为 SDO。

    我看不到连接到 Vcc (3.3V)的 Vref 出现任何下降。 CH0上的模拟输入来自电位器、因此现在设置为大约2.1V。引脚9 COM 接地。 控制字节为 B10000111。

    对我来说一切都还好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、问题已解决。 是 Vref 引脚的焊接问题。

    感谢您的支持